Centro de noticias

IMTS spark 2020 – Virtual en línea

Eventos de IMTS Spark
Virtual en línea
01 de diciembre de 2020 ~ 15 de marzo de 2021

Entre los principales proveedores de automatización a nivel mundial, Mitsubishi Electric les ofrece a productores, fabricantes de máquinas e integradores de sistemas soluciones de automatización avanzadas y confiables para mejorar el rendimiento, reducir el costo total de propiedad y mejorar la competitividad. Ofrece una cartera completa de productos, desde controladores y soluciones de visualización hasta variadores, robótica y control de movimiento.


Asegúrese de registrarse para nuestros eventos de demostración en vivo que se organizan en la plataforma IMTS Spark. Agregue estas demostraciones a su Agenda de MySpark:

Martes 6 de octubre de 11:00 - 11:15 hora central

Cómo comenzar con el monitoreo de CNC
Conecte sus CNC para seguir siendo competitivo en la era de la fabricación digital. Las empresas deben ser más eficientes, pero aumentar su producción y prepararse para el nuevo apuntalamiento, y una forma de hacerlo es monitorear de forma remota sus máquinas y aprovechar los datos que dan los controles. Aprenda a comprender la operación de sus controles y ayudar a que se mejoren el tiempo y la producción con una inversión mínima. ¿Qué es IMA? Copie/pegue el enlace en su navegador para obtener más información: https://www.youtube.com/watch?v=kaMYqdDIXG8&t=4s

Martes 19 de enero de  11:15 - 11:30 hora central

Función de control de robot directo
Descubra cómo la función de control directo de robot (Direct Robot Control, DRC) permite el control sencillo de un robot a través de un controlador CNC de la serie M8 de Mitsubishi Electric. Con una demanda creciente por la colaboración máquina/robot en la fabricación automatizada y aplicaciones en expansión para robots de carga/descarga de piezas, desbarbado e inspección, DRC permite controlar un robot con el mismo lenguaje de programación que las herramientas de máquina. DRC es un sistema intuitivo y fácil de operar que permite que el CNC controle directamente el robot a través de EIA (comandos de código G y M). El robot tiene una conexión Ethernet directa al CNC y pantallas de robot especializadas en la HMI que permiten que el operador de la máquina y el ingeniero de configuración de la máquina puedan programar tanto el CNC como el robot en el mismo lenguaje de programación.

Enlaces útiles:
Sitio web de IMTS spark
Regístrese hoy
Salón de exposición de Mitsubishi Electric

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software