Centro de noticias

Mitsubishi Electric Automation lanza un sistema de control redundante

Sistema de control redundante de la serie iQR 100x100

Vernon Hills, Illinois - 05 de abril de 2017
Mitsubishi Electric Automation, Inc. ha combinado su plataforma de control integrado de la serie iQ-R con un módulo de función redundante con el fin de crear un sistema de control de procesos redundante para aplicaciones que requieren un control altamente confiable. El sistema redundante/CPU para procesos de la serie iQ-R está diseñado específicamente para industrias como aceite y gas, agua de desecho y creación de automatización con aplicaciones que requieren cerca de un 100 por ciento de tiempo de actividad para evitar interrupciones perjudiciales o costosas. 

Por ejemplo, al crear automatización, los controladores redundantes pueden utilizarse en un sistema de control centralizado para administrar la calefacción, ventilación y aire acondicionado, iluminación, respuesta a emergencias, sistemas de elevación y otros componentes eléctricos. En materia de aceite y gas, los controladores redundantes pueden gestionar sistemas de frenado para equipo de grúa, sistemas de apagado de emergencia y gasoducto de transporte. 

Las funciones clave del sistema de control redundante de la serie iQ-R incluyen:

  • Redundancia en múltiples niveles, que reduce errores en un único punto
  • Alta disponibilidad en múltiples niveles para una confiabilidad mejorada del sistema
  • Visualización extendida y adquisición de datos con SCADA MC Works64 de Mitsubishi Electric
  • Configuración sencilla con el software de ingeniería integrado GX Works3

“El controlador redundante iQ-R puede reducir el daño y los inconvenientes cuando falla un controlador”, comentó Deana Fu, gerente de productos, Mitsubishi Electric Automation, Inc. “Gerentes de planta e ingeniería pueden estar tranquilos sabiendo que las operaciones críticas de la planta continuarán funcionando en el sistema redundante sin tener una pérdida significativa de la eficiencia o la calidad de producción”. 

Esta solución de control de procesos de alto rendimiento también es ideal para industrias químicas o de alimentos y bebidas que requieren una mezcla de ingredientes precisa y control de recetas. Debido a que sus numerosas etapas de producción requieren una estricta sincronización, una interrupción en una etapa puede provocar atascos en otras. 

Además de los beneficios del control redundante, el sistema de control de la serie iQ-R también ofrece funciones de seguridad para proteger la propiedad intelectual y la seguridad de la planta, junto con una base de datos con tarjeta de memoria SD integrada que brinda funcionalidad de registro de recetas y datos sin la necesidad de un servidor externo. También se beneficia de la red CC-Link IE Field con rendimiento determinista sobre Ethernet industrial para mejorar la respuesta de la máquina y la sincronización de E/S.  

El diseño integrado de la serie iQ-R permite que las máquinas o líneas de producción consoliden el control en un bastidor. El sistema puede contar con hasta 4 CPU por bastidor para cualquier combinación de control de movimiento, secuencia o proceso. Los controladores se pueden mezclar y combinar para estandarizar en una plataforma y simplificar el inventario de piezas de repuesto.
Puede encontrar información disponible sobre la serie iQ-R y la línea completa de productos y soluciones de automatización de fábrica aquí.


Acerca de Mitsubishi Electric Automation Inc.

Con sede en Vernon Hills, Ill., Mitsubishi Electric Automation, Inc., ofrece una amplia variedad de productos de automatización de fábrica, soluciones, capacitación y asistencia para los sectores industriales y comerciales. Una filial de EE. UU. de Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Automation representa más de 75 años de experiencia en la industria de la automatización. Una amplia cartera de productos incluye controladores lógicos programables (PLC), interfaces hombre-máquina (HMI), inversores, motores y amplificadores de servosoftware de control, control numérico computarizado (CNC), disyuntoresrobots y controladores de movimiento. La empresa lleva sus soluciones a la carretera, con la sala de exposiciones de 53 pies de largo Solutions in Motion que se presentará en exposiciones comerciales, seminarios de capacitación y otros eventos en toda Norteamérica. Puede encontrar información adicional sobre Mitsubishi Electric Automation en us.mitsubishielectric.com/fa/en.

Además de la automatización de fábrica, los principales negocios de las empresas del grupo Mitsubishi Electric de los EE. UU. incluyen dispositivos semiconductores, componentes automotrices eléctricos, elevadores y escaladoras, productos de calefacción y refrigeración, productos para servicios eléctricos y pantallas de video a gran escala para estadios. Las empresas del grupo Mitsubishi Electric de los EE. UU. tienen aproximadamente 38 ubicaciones en Norteamérica con alrededor de 4.000 empleados.

— Contacto para los medios de comunicación

Pam Summers
Gerente de comunicaciones de marketing
Mitsubishi Electric Automation
Pam.Summers@meau.com
+1 (847) 478-2415

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software